This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:PCA 批量购买和用于最终用户产品

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/613092/cc2650stk-pca-volume-purchase-and-use-in-end-user-product

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2650CC2640R2F

我意识到 CC2650STK 仅用于评估、不用于终端用户产品。

但是、是否可以批量购买 CC2650STK PCA 并自行通过 FCC 和蓝牙认证?

理想情况下、最好不要加载一些组件、以帮助降低成本。

当其他人已经设置并采购零件来制造设计时、不应该考虑制作设计副本的费用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    CC2650STK 是一款 BLE 评估和原型设计套件、不会作为最终产品出售或定向。 因此、TI 不会批量购买 BOM 中的各个组件。 但是、我们确实提供了设计文件(原理图、布局、BOM 和要引导的3D CAD 文件!) 开发和认证您自己的最终产品时可以使用这些功能。

    请注意、如果您的目标是纯 BLE 设计、我们建议您使用 CC2640R2F 代替 CC2650。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 TI 用于构建 CC2650STK 开发包的公司的详细联系信息?