This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:同步 GATT 读取/写入请求到多个连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612916/cc2640r2f-q1-simultaneous-gatt-read-write-request-to-multiple-connections

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的专家:

如果 CC2640上有多个正在进行的连接(例如2)、是否可以/允许以下序列?
向连接#1中的对等器件发送 GATT 写入请求、然后在连接#1上接收此请求的写入响应

在连接#2上向另一对等设备发送另一个 GATT 写入请求?

或者、是否必须等到连接1上的写入响应被接收、然后才能触发另一个 GATT 写入连接2?

换言之-->是否可以同时触发多连接设置中不同节点的 GATT 写入请求?

谢谢、此致、

RogerG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GATT (ATT)流控制在每台服务器(即连接)基础上强制执行。 因此、您描述的情形将是有效的。

    祝你一切顺利