请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
大家好、我正在使用具有最新堆栈1.35.0的 CC2640作为主设备、而我的 iOS 设备处于 Salve 模式。 如果我尝试使用 iPhone 5或6或6以上连接、通信正常。 如果我尝试对 iPhone 7或7+或 iPad Pro 或 iPad mini 使用相同的功能、即使连接无法建立。
是否有其他人遇到过相同的问题并提出了建议?
提前感谢。