This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:测量 PCB 设计的功耗

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612602/launchxl-cc2650-measure-power-usage-for-pcb-design

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我为 CC2650 Launchpad 制定了一个程序、现在我想设计自己的 PCB、但需要知道电池容量对于我的应用而言是多少。

我想测量芯片的功率。 右侧有一个跳线、用于选择它是由 USB 还是外部供电、还有一个跳线 VSENSE、您可以通过该跳线来决定是由外部电源还是内部电源供电。 就我在原理图中看到的情况而言、该跳线仅决定电平转换器从哪个电源获取功率。

因此、为了进行良好的测量、将跳线 VSENSE 设置为 XDS110电源并在大跳线块 P4的跳线3V3之间连接万用表是否足够了?