This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 TI CC26启用直接测试模式以进行蓝牙 SIG 认证的程序是什么? 我们是否需要使用 BTool 传递任何命令?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612608/what-is-the-procedure-to-enable-direct-test-mode-for-ti-cc26-for-bluetooth-sig-qualification-do-we-need-to-pass-any-commands-using-btool

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2640

我们正在对基于 TI CC26的器件进行蓝牙 SIG 射频 PHY 认证测试。 测试仪无法访问被测设备的无线电信号。 我们怀疑是否启用了直接测试模式。 是否有要通过 BTool 发送的命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TI BLE Wiki 的认证部分/列。 具体而言、请参阅"如何认证"和 PTM 文章。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以使用 BTool 应用执行传输测试和接收器测试。 但是、当我们使用测试仪进行测试时、测试仪无法连接到 TI DUT。 TI 要使用什么 HCI 接口? 是 HCI 还是2线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 BTool 可以成功完成发送和接收测试。 但对于蓝牙认证、测试机构将使用测试仪连接到 DUT、并根据测试规范进行连接和运行测试脚本。 测试仪无法连接 DUT。 HCI 通信是通过 HCI 还是2线进行路由? 如果是2Wire、CC26的相应设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE-Stack 使用 HCI UART 执行 DTM 测试命令。 请参阅应用手册 SWRA530 -为 BluetoothRegistered直接测试模式配置 CC2640: www.ti.com/.../swra530.pdf

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 HCI 选项进行连接、而不是2线、测试仪能够与模块连接。 非常感谢您的建议。