This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:共享项目

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611559/ccs-cc2650-sharing-project

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对 SimpleBlePeripheral 进行了一些更改、并尝试将其移植到其他 PC。 该项目正在工作、但当它导入到不同的 PC 中时、该项目在 BLE 处于活动状态时停止工作。 在主 PC 上构建项目时不会发生这种情况。

我使用的所有文件都位于工程文件夹和工程文件夹的包含路径中。 任何人都可以想到导致它在 PC 上工作的原因、而不是在其他 PC 上工作的原因。

所做的更改:

在应用文件夹中添加两个 app.c 文件、以计算一些不是很重要的公式。

该代码仅在我的 PC 上工作

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些人可以将此帖子移至 BLE 论坛。 我在这里创建它是错误的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您的另一台计算机上具有相同的 v5.2.6 TI 编译器。 使用不同的工具链可能会导致不同的结果。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、两台 PC 都具有相同的编译器 v5.2.6、CCS、BLE 堆栈和 TI-RTOS 版本。 这不奏效。 实际上、我必须在另一台 PC 上重新完成我的两个.c 文件中的所有 smalls 更改、以使其能够构建一个有效的.hex 文件。 如果我尝试从第二台 PC 导入主 PC、现在代码将无法正常工作、我必须重复相同的过程在第二台 PC 中进行、以使其再次正常工作。

    我不知道是什么导致了这个奇怪的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您构建了未改变的 SimpleBlePeripheral、它是否起作用?