This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何为 BLE 5实现可重新配置的天线

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612457/cc2640r2f-how-to-implement-reconfigurable-antenna-for-ble-5

器件型号:CC2640R2F

我想为 BLE 5实施可重新配置(图形)天线。 请有人为我提供指导。 是否可以比较 BLE 器件的 RSSI、然后配置良好的模式?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不提供这样的参考。 您可以使用应用控制的 GPIO 通过射频开关控制多个天线。 根据数据表、所有天线都需要与50欧姆负载匹配。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 JXS。 TI 是否尝试过任何用于 BLE 的可重新配置天线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TI 有任何 BLE 尝试。

    祝你一切顺利