This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:用于 FTP 支持的 RFCOMM、OBEX 配置文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611689/cc2564-rfcomm-obex-profile-for-ftp-support

器件型号:CC2564

您好!

客户现在使用 LMX9838模块、只需进行极少的更改即可迁移到另一个 BT 解决方案。

我想推荐 CC2564x。

需要澄清的问题:

今天、他使用了 LMX9838

- RFCOMM 通道(通过 IWRAP)作为跨层

- 配置文件为 OBEX、设置为 FTP.模块先通过 SDP-识别

- 在主 MCU 中,OBEX 服务器正在运行。 数据通过 BT 发送到 OBEX 客户端。

问题1:我们是否支持 CC256x 的此设置?

问题2. 这 是我们最适合的 BT 堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给 BT 专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    我们使用和支持的 BT 堆栈位于 此处。 根据客户计划使用的主机处理器、可提供不同版本。

    CC256x 没有透明模式。 但是、运行 SPP 配置文件的主机堆栈可以有一个实现类似角色的应用程序。 虽然我们的堆栈不支持 OBEX 配置文件、但可以通过 SSP 或 FTP (仅在 Linux 中可用)实现文件传输。