This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564: 在 A2DP 模式下使用 CC2564时、收到呼叫时能否切换到 HFP 模式?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612009/cc2564-can-i-switch-to-hfp-mode-when-i-receive-a-call-while-using-cc2564-in-a2dp-mode

器件型号:CC2564

您好!

我们正在使用 CC2564开发音频应用。

在 A2DP 模式下播放音乐时收到电话呼叫时、能否切换到 HFP 模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    HFP、A2DP 配置文件中的辅助模式和非 ASisted 模式有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jungjin、

    要回答第二个问题、辅助模式不允许同时使用 BLE 的协处理器。 例如、如果您正在运行辅助 A2DP (A3DP)、您将无法同时运行低功耗蓝牙应用。 在无辅助模式下、协处理器可自由运行 BLE 应用。