This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:Sensor Contrroller Control Studio 和 I2C 温度传感器 TMP112

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, CC2640, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611964/ccs-cc2640-sensor-contrroller-control-studio-amd-i2c-temperature-sensor-tmp112

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:TMP112HDC1080

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我想使用 CC2640以低功耗方式获取 TMP112传感器读数。 通过使用 TIRTOS I2C 驱动程序、温度读取服务在应用程序中运行良好。 现在、我尝试在传感器控制器中使用温度传感器 TMP112。  

我尝试通过更改配置和地址来修改 i2c 光传感器代码:

说明代码:

i2cStart ();
i2cTx (I2C_OP_WRITE | ALS _I2C_ADDR);//ADDR= 0x0048
i2cTx (ALS _REG_CFG);//ALS _REG_CFG = 1
i2cTx (ALS _CFG_One_Shot >> 8);//ALS _CFG_1



(



1毫秒后);i2trigger_0 (1)+ 1 i2t1 i20_timereTx0 (TimereTx_e0+ 1);Timere0_e0_e0_e0_eTx_e0_e0_eTx_e0_e0_eTx_eTx_e0_eTx_eTx_eTx_eTx_eTx_e 

事件处理程序代码

//如果在上次执行期间成功开始测量...
if (state.i2cStatus = 0x0000){

//选择结果寄存器
i2cStart();
i2cTx (I2C_OP_WRITE | ALS_I2C_ADDR);
i2cTx (ALS_REG_RESULT);

//如果成功...
if (state.i2cStatus = 0x0000){
U16 resultRegH;
U16 resultRegL;

//读取结果
i2cRepeatedStart();
i2cTx (I2C_OP_Read | ALS I2C_ADDR);
i2cRxAck (resultRegH);
i2cRxNack (resultRegL);
i2cStop();

//将结果(4位指数+ 12位尾数)转换为16位定点
U16 tmp =(resultRegH << 8)| resultRegL;

U16值= tmp >> 4;
output.value =值;

} 否则{
i2cStop();
}
} 

但是、当我调试代码时、i2c_status 变为0x0001。

是否有人可以告诉我应该进行哪些修改才能使 i2c 正常工作?

谢谢、

建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianlin:

    您是否曾尝试将逻辑分析仪连接到 I2C 线路以查看是否有任何活动?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    我尝试使用示波器测量 HDC1080的 SDA 引脚、该引脚的工作原理应该类似(差异可能是配置和地址)。 然后、我得到一个重复数据信号:

    SCL 类似于:

    谢谢、

    建林