This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 LAUNCHXL-F28379D 与 DLP-RF430BP 和 BOOSTXL-CC2650MA BoosterPack 配合使用的蓝牙 Handoff

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-RF430BP, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612289/bluetooth-handoff-using-launchxl-f28379d-with-dlp-rf430bp-and-boostxl-cc2650ma-boosterpacks

主题中讨论的其他器件:DLP-RF430BPLAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-CC2650MACC2650

大家好、

我想使用 TI 的评估板和 Booster Pack 开始 NFC 设计。我已经阅读了 SAA512和 SLOA187A 等文档。 SAA512文档很好、但我觉得开发板有点适合我的需要。

 结合使用 Launchpad:LAUNCHXL-F28379D 和 BoosterPack: DLP-RF430BP + BOOSTXL-CC2650MA。 是否可以开发一个将使用 NFC 进行蓝牙传递的应用、使用 NDEF 消息快速配对 CC2650器件、然后通过蓝牙完成数据传输?

在投资购买这些产品之前、我想确保这一点、因为没有太多相关文档。

谢谢、

Russell Holmes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Russell,

    从概念上讲、我看不到您无法实施这样一个系统的任何原因。 我们不提供此类参考平台、因此您需要拥有集成、并且可能需要进行非试用软件工作。 一些要点:

    CC2650是一款 BLE 无线 MCU、因此您需要将其与 C2000 BoosterPack 连接。 我们不提供此平台的接口代码、但您可以通过 MSP432连接库进行调整

    您需要使用 OOB 配对并将 NFC 操作转换为 LE OOB 消息。

    祝你一切顺利