This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:应用程序在 UART Tx 之后崩溃

Guru**** 2601245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611791/cc2540-application-crashes-after-uart-tx

器件型号:CC2540

您好!

我将 SerialBLEBridge 项目与 CC2540配合使用、并尝试通过 UART 将从 Android 应用程序接收到的数据发送到外部设备。 CC2540在 simpleProfileChangeCB 回调中接收来自应用程序的数据:

静态空 simpleProfileChangeCB( uint8 paramID )

  uint8数据[20];
  uint8 len;

  switch( paramID )
  {
   案例 Horizon 值:

     SimpleProfile_GetParameter( Horizon 值,&data );
     len =数据[0];
     //继续尝试发送数据,直到成功。 这可能不是可取的做法
     while (sendDataToHost (&data[1]、len));

     中断;

   默认值:
     //不执行任何操作
    中断;
  }

我的问题是、在通过 UART 传输接收到的数据之后、即在 sendDataToHost (...)行之后、应用程序崩溃。 从 sendDataToHost(...)返回成功条件 因此传输正常(我可以在串行终端中接收数据)、但会导致应用崩溃。

有人可以帮我解决这个问题吗? 调试此类问题的最佳方法是什么?

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    我们需要更全面地描述碰撞情况、以提供额外的指导。 您能否使用 CC 调试器单步执行代码以进一步隔离异常?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    在这个阶段没有关系、但感谢您再次与我沟通。

    最棒的

    Tony