This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC1350-4:需要示例代码来检查吞吐量

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608167/compiler-launchxl-cc1350-4-need-example-code-to-check-throughput

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
Thread 中讨论的其他器件:CC1350CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有两个 CC1350lp 板-  

在线-我获得了简单外设代码的示例代码。

但我想检查两个板之间的最大吞吐量。

 那么、您能否告诉我们-是否有适用于 cc1350 LaunchPad 的任何吞吐量代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mano、

    是否要测试低于1GHz 或 BLE?

    此致、

    Klas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klas、

    感谢您的宝贵答复。
    我想签入 BLE。
    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mano、

    GitHub 上有一个适用于 CC2650的 BLE SDK 的吞吐量示例: github.com/.../throughput_example.md

    为了使其在 CC1350上运行、您必须将项目规格从 CC2650更改为 CC1350、并将板级配置文件更改为 CC1350板级配置文件。

    此致、

    Klas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klas Lofstedt、

    感谢您的宝贵答复。

    正如您所说、我改变了一切。 但我需要对板级配置文件进行一些更详细的说明。

    1.在何处更改板级配置文件?

    2.如何更改板级配置文件?

    请帮帮我。