This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 未列在已连接器件列表中

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611066/cc2640r2f-cc2640r2f-is-not-listed-in-the-list-of-connected-devices

器件型号:CC2640R2F

大家好、

我需要使用 SmartRF Studio 来执行 CC2640R2F 的射频测试、但当我将器件连接到计算机时看到此错误;我的器件不会出现在器件列表中。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cem:

    这意味着调试器无法连接到 CC2640R2F 器件。 您使用的是什么硬件?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、

    感谢您的关注。

    我不熟悉这个。 您说的硬件是什么意思? 以下信息是否起作用?

    模型:Debug DevPack
    版本:1.3

    此致、
    CEM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cem:

    这将是您的调试器。 我是说 CC2640R2F 安装在 PCB 上。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    我认为这个问题与 PCB 无关、因为我的同事用自己的计算机操作这个器件。 我将 SmartRF Studio 下载到两台不同的计算机上、并且在这两台计算机上遇到了相同的问题。

    此致、
    CEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CEM:

    您是否使用 CC2640R2 Launchpad 或定制 CC2640R2板连接到 DevPack 调试器?

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDS110可能没有正确的固件。 如果您双击已连接设备列表中的 XDS110行、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。 我不知道问题是什么、但我下载了闪存编程器2、它现在工作了。 我认为驾驶员有问题。

    此致、
    CEM