This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:大气压力读数

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/607714/cc2650stk-barometric-pressure-readings

器件型号:CC2650STK

大家好、

我刚刚购买了2个 CC2650STK 标签。  当他们进来时、他们两个都安装了不同的固件、我将这两个都更新为1.32 (2016年10月5日)。  我使用 TI OAD 服务进行了更新、因为我尚未购买 SDK 单元。

我目前正在探索该装置、尚未尝试编写任何代码来连接/从该装置提取数据。  我安装了 Simplelink SensorTag v3.0 (和 v2.5)、并使用它来查看以下值。

我的问题特定于大气压力传感器读数、这两个单元(使用 Android 应用程序)都在接收460范围内的大气压力读数... 目前的读数为465.7。  这些价值观对我来说毫无意义、我正在尝试弄清楚如何解读。  当我查看手机内置的压力传感器时、我会得到800至900范围内的数字、但这仍然不是很正确。  我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    如 TI BLE wiki 上的 SensorTag 用户指南中所述、传感器读数是从相应传感器读取的原始未校准值。 您将需要在应用中实施任何校准。

    祝你一切顺利