This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:使用 Sensor Controller Studio 的 CC2650MODA UART 电源管理

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611956/rtos-cc2650moda-uart-power-management-for-cc2650moda-using-sensor-controller-studio

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我目前正在使用 CC2650MODA Booster Pack 测试 UART、并有关于电源管理的问题。  

我正在尝试使用 Sensor Controller Studio 来节省功耗、并尽可能让主 MCU 进入睡眠状态。  

但是、即使我将 Sensor Controller Studio 用于 UART、TI-RTOS 代码似乎需要在主 MCU 中运行。  

与仅将 TI-RTOS 用于 UART 相比、这种节能效果如何?  

此致、  

恩善  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Eun Sun、

    我不确定您所引用的 TI-RTOS 代码是什么。 传感器控制器可以100%自主运行、无需主 MCU 进行任何交互。 最终、您通常会唤醒主 MCU 以从传感器控制器获取数据并对其执行某些操作、但这样做的方式和时间完全由您的应用决定。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    CCS 中的 TI-RTOS CC2650文件夹下有 uartecho 示例、该文件夹仅使用 TI-RTOS。
    另一方面,如果我在 Sensor Controller Studio 上生成 UART 示例,它会有一个文档,介绍 uartemater()函数。 当我生成驱动程序时、它会为我提供使用信标生成任务的 CCS 代码。
    CCS 中的此代码是否也会运行 ti-RTOS?