This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] nBlue BlueRadios 4.0软件狗在工作6小时后无法发现

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611959/nblue-blueradios-4-0-dongle-becomes-undiscoverable-after-6-hours-of-work

是否有任何人在 nBlue BlueRadios 4.0中遇到此类问题:

在经典 BT 模式下、重置后、附近设备可发现该软件狗6小时、然后停止可发现-直到再次重置。 行为100%一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,将主题移至 BLE 论坛。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您使用的是哪个模块? 这是单模 BLE 模块吗? 此外、您是否加载了 TI 的固件? 如果是、哪个固件版本?

    祝你一切顺利