请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2640
您好!
我尝试使用引导加载程序对 CC2640R2F 进行编程。 我启动器件并发送自动辅助序列、该序列由 BLE 芯片用 ACK 应答。 之后、我发送一个 ping 命令(COMMAND_PING 0x20)、但我没有从蓝牙芯片获得任何响应。 此外、在 falsh 擦除组或任何其他命令上、我没有得到任何响应。
我已经通过 CC2640的引导加载程序接口实现了固件更新、并在此处进行了更新。
CC2640和 CC2640R2F 之间是否存在差异? 有人能不能给我一个提示、说出什么问题了吗?
谢谢、
Rene