This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:音频的 STM32F4DISCOVERY 限制

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODAEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610752/cc2564c-stm32f4discovery-limitations-for-audio

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564MODAEM

您好!

我可以在 CC2564文档中看到以下符号:

"由于 STM32F4DISCOVERY 板的硬件限制、音频和语音应用无法移植到 STM32F4DISCOVERY 板以进行完整评估。"

有人能总结一下硬件限制是什么吗? 我在另一个主题中看到一条评论、建议 STM32F4DISCOVERY 音频 DAC 不兼容。 就这些吗? 还有事吗?

我之所以提出这样的问题、是因为我想尝试让 CC2564MODAEM 与 STM32L476xxx MCU 配合使用。 我有 NUCLEO-L476RG 和32L476DISCOVERY 板可用于评估。  我想运行 A2DP 配置文件(而不是 A3DP)、因此、在该配置中、我不应该在 CC2564和音频 DAC 之间出现任何兼容性问题、是吗?

欢迎提出任何指示或意见。

此致、

Andrew Coad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    为了澄清这一点、硬件并不完全不兼容、只是与开箱即用的示例应用程序不兼容。 您可以根据自己的应用程序随意移植它。 抬头、由于不同的硬件配置、您可能会遇到一些噪声、抖动或点击问题。 如果遇到任何问题、您可以在 此处找到第三方支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFZ、

    明白了。 非常感谢。

    交流