This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:使用更多 ROM 空间的 BLE5堆栈

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611818/rtos-simplelink-cc2640r2-sdk-ble5-stack-using-more-rom-space

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

器件:CC2640R2 (BLE)

IDE:IAR 7.8

SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33

在将现有的 cc2640r2多角色自定义 OAD 项目移植到 BLE5的过程中、我们注意到 ROM 短缺。

我们再次比较了 BLE4.2和 BLE5的基本代码"简单密文"。 BLE5堆栈中的代码大小增加了大约30KB。

可在下面/附加的图像中找到。

这阻止了我们添加应用程序。 如何解决此问题?

谢谢

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您必须使用 BLE5功能、闪存的成本将会更高。 如果您不必使用 BLE 功能、则可以运行不在 BLE5示例文件夹下的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    看起来、那么我们将会遇到与在 CC2640中实现完整功能集时相同的问题。

    是否有任何计划优化代码以释放更多闪存用于应用开发、或者将具有更高闪存(比如256KB?)的新控制器推向市场 任何时间?

    此信息将有助于我们决定未来的战略。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 TI 员工、因此我无法为他们说话。 TI 员工无法在 E2E 论坛上展示产品路线图、因此我建议您联系 TI 当地代表签署 NDA 以获取这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    是否有人可以提供这方面的更多详情?

    谢谢。