请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2640
您好!
我们基于 CC2640R2F 的初始产品没有外部闪存、加电时、我们将其设置为不进行广播、并且我们能够获得1.4uA 至1.6uA 的待机电流。
我们向基于 CC2640R2F 的产品添加了外部闪存、以支持片外 OAD。 加电并将广播设置为关闭时、我将获得3mA 的待机电流。 我在初始化时在下面添加此代码、我仍然获得3mA 待机电流。
ExtFlash_open(); ExtFlash_Close (); extFlashDeselect ();
我需要做什么才能从具有外部闪存的 CC2640R2fF 产品获得1.4uA 至1.6uA 的待机电流。
-克尔