请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好、先生、
我们当时在产品中使用 CC2541、但使用 HM11模块分线板、而不是 CC2541芯片。
现在需要移除该 HM11板并将 CC2541芯片置于板上、我的要求是、当我购买全新的 CC2541芯片和板载焊料时、需要为片上 UART 加载 BLE 堆栈、或者 TI 发送芯片并提供 AT 支持、这是可以的 与分线板相同、工作正常。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.