This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:什么信噪比(SNR)可靠工作?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611968/cc2541-what-signal-to-noise-ratio-snr-works-reliably

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2510

大家好、团队、

我支持使用 CC2541的应用、 什么信噪比(SNR)可与 CC2541可靠配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    对于 BLE、我们使用 PER 来测量接收器灵敏度。 CC2541数据表中列出了不同运行条件下的灵敏度值。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS、

    感谢您的回答、本应用不使用 BLE、而是使用2.4GHz 自主技术。

    Q1:灵敏度值是否仍然适用?
    Q2:如何根据 BER/PER 找到 SNR?
    (与 PM本回复中所做的类似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    数据表列出了 BLE 使用的1Mbps GFSK 之外的多个数据速率的灵敏度。

    我们不会为对讲机发布 SNR 值(即使 PM 为 CC2510发布)。 灵敏度级别是最低的应收信号强度、因此是计算链路预算时要使用的数字。

    此致、
    Fredrik