This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:使用 ExtFlash 可停止对服务进行广告宣传。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611894/rtos-cc2640r2f-use-of-extflash-stops-services-from-being-advertised

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2650LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我一直在尝试从 CC2650切换到 CC2640R2F。 该项目基于简单外设示例项目、而不是 BLE5示例项目、我已经介绍了迁移指南。 当我运行应用程序时、我可以通过我的手机进行连接、但没有可用的服务。 我已将问题缩小到使用外部闪存、如果我的读取或写入无法找到我的服务、如果我不读取或写入、我可以看到我的服务。 我已使用 print 语句确认读写操作正常、否则。 我在 LAUNCHXL-CC2640R2和使用 CC2640R2F 的定制板上都尝试过这种方法。

此问题是否与移植指南的第5节有关? 我对这部分非常不清楚、我也不使用显示屏或其任何功能。 下面是指向我使用的指南 software-dl.ti.com/.../cc2640-to-cc2640r2.html 的链接

这可能不起作用的另一个原因是什么?

感谢您的帮助!

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题似乎已经通过使用 ext_flash 而不是像我用于 CC2650的 ExtFlash 来解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴找到了解决方案!