This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:不支持 Keil uVision?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611353/cc2640r2f-keil-uvision-not-supported

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

在过去几年中、我们采用 Keil uVision (Microvision)作为开发软件的标准工具进行标准化、因为它支持所有 ARM Cortex 器件。

现在、事实证明有一个例外- CC2640系列!

为什么不支持此功能?

我们很好地参与了一个开发项目、并从十几个具有 ARM 内核的蓝牙 SoC 器件中选择了 CC2640R2F、现在发现 ARM 自己的开发工具不支持 CC2640R2F 令人沮丧。

TI 将在何时与 ARM/Keil 合作提供支持?

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的反馈。 除了 IAR EWARM、我们还支持适用于 CC2640R2F 无线 MCU 的 Code Composer Studio v7、该 MCU 现可免费使用、不受任何尺寸限制。 就 Keil uVision 而言、我们的 SDK 不提供此 IDE 的示例应用、但我看到过用户已将 IAR 项目转换为此 IDE 的帖子。我不确定 CC26xx BLE 器件是否有任何近期转换、 但不应依赖 SDK 中包含的预编译库。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    非常感谢您再次光临。  我意识到 CCS 选项也是这样、但问题的根源在于我们都熟悉 uVision、并为此配备了大量构建服务器、版本控制和自动化工具、CCS 不直接支持这些工具。  我很感谢我们可以手动将程序转换为 uVision、但我们希望不必对 IAR 示例进行逆向工程即可实现这一目标。

    希望 TI 将来会决定添加对 uVision 的支持。

    此致、

    Richard