This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:传感器控制器-主 Cortex M3未进入低功耗模式

Guru**** 2600515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611535/cc2640-sensor-controller---main-cortex-m3-not-entering-low-power-mode-s

器件型号:CC2640

TI 朋友和家人、

当在 CC2640上运行传感器控制器时、我们的一位朋友看到电流消耗高于预期。  他们认为、当传感器控制器执行任务时、主 Cortex M3不会进入低功耗模式。

CC2640在架构上的巨大优势在于传感器控制器可以独立于主 M3运行、从而大幅节省功耗。  我们认为、可能有一个未启用的软件设置会阻止 M3在不使用时进入低功耗模式。  这是用户需要手动配置的东西吗?这里是否还有其他东西呢?

评论真的很受欢迎!  即使只有2%的想法。  提前感谢您。

-cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    电流消耗是多少? 它们认为 Cortex 不是处于低功耗模式的原因是什么?

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、

    我认为电流为30-35mA、不是预期的纳安(对于传感器控制器)。 是否需要执行特定的步骤来确保在使用传感器控制器时 M3不仅仅运行全开主动模式? 他们希望运行低功耗模式、然后在需要时通过 DMA/interrrupt 从传感器控制器 RAM 传输数据。 因此、M3将一直处于低功耗模式、直到需要时为止。

    它们也希望在 M3上触发计时器、但这也应该是低功耗模式的一部分。

    他们是否有用户在运行时需要特别注意的任何"问题"?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    30 - 35mA? 这很好。 必须在其系统中有其他消耗电流的东西。

    总之、TI-RTOS 将确保器件在可能的情况下正常进入待机状态。 传感器控制器运行时也是如此。

    我建议查看以下信息: e2e.ti.com/.../495518
    传感器控制器培训的更多信息、请访问 :software-dl.ti.com/.../sc_01_project_from_scratch.htmlsoftware-dl.ti.com/.../sc_02_ranger.html

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、感谢 Fredrik、他们使用的是 TI-RTOS、并且正在密切关注系统的这一部分。 我们将审查您提供的信息并提供建议。 再次感谢。

    Chris