This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE 5内部存储器中存储了多少百分比?

Guru**** 2596205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611318/cc2640r2f-ble-5-how-many-percent-is-stored-in-internal-memory

器件型号:CC2640R2F

您好!

  BLE 5堆栈闪存大小为54457字节。 存储在内部存储器中的百分比是多少?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    我不理解您的问题。 您在哪里得到了54457字节的数字?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie H、

    当 SDK 1.00发布时、有人提到堆栈尺寸将减少50%、因为另一半位于 ROM 或内部存储器中。 我确认了这一点。

    对于 SDK 1.35 BLE 5、我要问的是内部闪存中有多少百分比? 我从 BLE5简单外设片外 OAD 堆栈项目映射文件中获得的54457字节。

    -克尔