This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650 -周期为1us 的计时器

Guru**** 2595915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609475/cc2650---timer-with-1-us-period

大家好、

您能否给出一种配置周期为1微秒的计时器的简单方法?

谢谢、

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在1微秒内、最多只能执行48条指令(由于总线访问和指令流水线危险、实际数字要小一些)。 我认为您在1微秒内不能做任何有价值的事情。

    您可能会在如此短的时间内使用通用定时器(GPT)并将其配置为中断优先级0。 这称为零延迟中断、会绕过 TI-RTOS 内核。 您可以将 此帖子 作为灵感。 这并不相同、但它显示了如何使用中断处理程序设置 GPT。