This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:使用内部48Mhz RC 振荡器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611467/rtos-cc2640r2f-using-internal-48mhz-rc-oscillator

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如何将时钟源设置为内部48Mhz RC 振荡器时钟以运行 BLE。

 我的配置文件中只有以下 HF 时钟设置。

//##############################
//特殊 HF 时钟源设置
//##############################
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                0x1       //使用 HPOSC 作为 HF 源(如果在 HPOSC 芯片上执行、否则使用默认值(=0x3))
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                0x2       // HF 源为48MHz xtal
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                   0x3       // HF 源是24MHz xtal (默认值)
#endif

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您不能在内部48MHz RC 振荡器上运行无线电。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、

    在技术参考手册6.5时钟管理部分中、方框图显示了 HF RC 振荡器可用于衍生系统时钟。
    还是提到的系统时钟不包括无线电时钟?

    此致、
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharad,

    没错。 在执行无线电操作时、射频内核需要24MHz xosc 时钟源来实现精度。 当无线电未激活时、内部48MHz RCOSC 用于 MCU 系统时钟。

    祝你一切顺利