请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
大家好、
让我从这个问题开始:我在 CC2650上运行 TI-RTOS 的 PwmLed 示例、一切正常、但是当我尝试将参数 Board_PWM0 [1]修改到其他引脚时、LED 闪烁、例如 IOID_10
尝试从我在调试中看到的内容中打开 PWM [1]时发生崩溃。 当然、我已经通过添加引脚 IOID_10来修改了[2]、就像这个[3]。 在 main 中、我调用了[4]。 所有参数均可通过进行设置
它通过板 LED 工作的示例。 我不明白为什么它不能仅用于修改输出引脚。 我使用的是 TI 驱动程序。
我的第二个问题是、在哪里可以找到引脚分配? 例如、我是指我在哪里知道哪个引脚支持 PWM 或支持中断。
非常感谢、很抱歉我的问题、如果他们不好、如果是新手、我还在学习。
[1] pwm1 = PWM_OPEN (Board_PWM0、¶ms);
[2] const PIN_Config BoardGpioInitTable[]-来自 CC2650_LAUNCHXL.c
[3] IOID_10 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
[4] Board_initGeneral();