This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SmartRF 闪存编程器2默认配置文件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611385/cc2640r2f-smartrf-flash-programmer-2-default-configuration-file

器件型号:CC2640R2F

您好!

  SmartRF 闪存编程器2是否具有可设置的配置文件。 因此、当我打开 SmartRF 闪存编程器2时、该选项已设置。 我实际上需要在主选项卡中设置"Retain Secondary MAC Address"。  

  我们有一个 LabVIEW 程序、该程序使用 SmartRF 闪存编程器2来刷写 CC2640R2F 板。 但是、我需要设置或选择"Retain Secondary Mac Address"、以便在刷写期间不会擦除次要 MAC 地址。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    您的 LabVIEW 程序是否使用 FP2的 GUI 版本? 无法预先设置 Mac 地址保留的勾选框、因为这要求您先在已连接设备列表中手动选择设备。

    但是、我建议使用该工具的命令行版本、在该版本中、可以通过命令选项实现您想要执行的操作。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们将尝试命令行版本。

    -克尔