请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 支持团队:
我正在处理 BLE 5项目。
我使用 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33堆栈和 GitHub 上提供的项目示例、使用 SPP 服务器和客户端项目成功构建和编程了两个 LAUNCHXL-CC2640R2板。
该软件的工作方式与普通 BLE 类似!! 服务器可以与我的移动设备(iPhone SE)通信、也可以在 直径为10米的模拟区域与客户端通信。 就像我在 CC2650 LP 板上测试过的普通 BLE 一样!
请告诉我 BLE-5 SPP 项目与普通 BLE SPP 项目之间有何区别?
请告诉我如何在 BLE-5 SPP 项目上启用远距离功能?
即使我测试了"ble5_longrange_peripheral_cc2640r2lp_app"示例、它的工作方式与普通 BLE 类似、我可以在10米的有限区域在移动设备中检测到它、但不支持远距离!!
此致、
海他们。