This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:BTool GAP 器件初始化超时

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609631/launchxl-cc2650-btool-gap-device-initialization-timeout

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

你好

我首先尝试使用 BTool。

我正在使用 LaunchXL-CC2650、其中包含多角色项目。 该项目有效(如果我把我遇到的所有其他问题放在一边)。

当我尝试连接到 BTool 时、我收到此错误:

" GAP 器件初始化超时。 设备可能无法正常工作"

但器件正常。 问题可能出在哪呢?

我应该将其连接到哪个端口、类辅助数据端口或类应用/用户 UART? 我已经尝试过这两种方法、但都不起作用。

我看到过有关这个问题的帖子,但他们没有答案。

谢谢

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要连接 BTool、应在 LAUNCHXL-CC2650上运行 HostTest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该怎么做?

    谢谢
    Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为您附加 hosttest hex 文件。 您可以将其下载到 LAUNCHXL-CC2650、并启动 BTool 进行连接。

    e2e.ti.com/.../cc2650lp_5F00_host_5F00_test_5F00_rel.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个十六进制文件。 您能解释一下具体如何处理它吗?
    如何将其下载到 LAUNCHXL-CC2650?
    它不会运行在我的代码上吗? 如何使用 BTool 检查我自己的配置文件?

    谢谢
    Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用闪存编程器2下载 hex 文件。 将其下载到 LAUNCHXL-CC2650后、您可以启动 BTool 并分配由 LAUNCHXL-CC2650仿真的 XDS110应用程序虚拟 COM 端口。