This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:board.h 更改、无法使用其他 PC 查看

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611201/ccs-cc2650-board-h-changes-unable-to-see-it-using-a-different-pc

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对 SimpleBleP紧急 状态进行了一些更改、我添加了一些文件、并且能够将项目移植到其他 PC。 我所面临的问题仅在于 Board.h 文件和 CC2650DK_5XD.h 文件、它始终使用"C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\boards"上的文件、并且它不使用我在项目文件夹  "C:\samplpleproject\src\boards"中使用的文件、我很不幸运地创建了一些包含路径

有什么建议吗?

ELA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ela、

    由于文件不在工作区中、因此不会导出。 您可以排除该版本并在工作区中使用本地版本。 请注意、确保更新了所有包含路径。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ela、

    电路板文件不会存储在您的工作区中、它将链接到您共享的 RTOS 文件和电路板文件链接。
    您需要在其他 PC 中同时更改 RTOS 和堆栈文件、或者只需使用不同的文件夹创建定制的板级配置文件即可。

    此致、
    Abhishek Yakkundi

    如果您的问题得到了解答、请按下面的验证答案。