尊敬的 TI 专家:
使用以下代码、我将使用频谱分析仪测试 DTM 运行。
当简单地使用调制时、信号在分析仪上表现良好。
在使用未调制时、它上没有显示任何内容。
作为参考、我们的定制板采用差分内部偏置设计。
Smart RF Studio 7正与我们的定制板一起使用、没问题。 我可以看到我想要看到的正弦信号。
这意味着我的代码有一个错误点。
让我知道什么是错误的。
/*对于 PTM => NPI_USE_UART 应该被使用并且 Board_display_use_uart=0 */
#if defineed (NPI_USE_UART)&&(NPI_USE_UART = 1)
void HufBLEEnterDTM (void)
{
#if 0
{
scifClearAlertIntSource();
scifAckAlertEvents ();
scifUartSetEventMask (0);
scifUartClearEvents ();
//停止 UART 仿真器
scifUartStopEmulator();
scifWaitOnNbl(1000);
//停止 UART 波特率生成
scifUartSetBaudRate (0);
}
#endif
静态 uint8 CW;
CW = CSReadUserKey (0);
如果(CW >39) CW =39;
//截取 NPI RX 事件。
NPITASK_registerIncomingRXEventAppCB (SBP_handleNPIxInterceptEvent、intercept);
//注册命令状态信息
HCI_TL_Init (NULL、(HCI_TL_CommandStatusCB_t) SBP_sendToNPI、self Entity);
//注册事件
HCI_TL_getCmdResponderID (iCall_getLocalMsgEntityId (ICALL_SERVICE_CLASS_BLE_MSG、self 实体));
HCI_ResetCmd ();
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
hciStatus_t status;
//启用 PTM
状态= HCI_EXT_EnablePTMCmd();
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
if (status!= 0x00) HCI_EXT_EnablePTMCmd();
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
ASM_NOP; ASM_NOP;
//以下指令仅用于独立操作。 可通过 TI SmartRF 闪存编程器2更改 CW。
#if 已定义(ENABLE_PTM_UNMODED_TX)&&(ENABLE_PTM_UNMODED_TX = 0)
HCI_LE_TransmitterTestCmd (CW、0x25、0x02);
///HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_MODEG_CARRIER、CW);
其他
// FCC/ETSI 认证
//对于法规测试,调用 ModemTest 命令后,不应在任何通道上发送数据包。
// CW 通道上没有数据包。 您将在频谱分析仪上看到尖峰。
//核心规范规定,使用 SetMaxDTMTxPower 时,控制器应将 Tx 功率设置为最大级别。
//问题是“最大级别”的含义是有争议的。
//例如、在差分天线配置中、CC2640R2芯片的 Tx 功率级别最大值为+5dBm、和
//单端天线配置中为+2dBm。
//但客户的应用可能只能达到0dBm。 通过使用 SetMaxDTMTxPower、您可以设置 DTM
//最大 Tx 功率级别小于芯片最大功率级别。
HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNMODEG_CARRIER、CW);
#endif
dtm_mode = true;
}
BR、
吉元