This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:cc2650

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610766/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我对我的项目感到非常疲惫。 我无法获得任何成功的具有蓝牙功能的 Sensor Controller Studio 示例。 请帮帮我。
基本上、我想使用 cc2650来获取 ADC 的数据。 为此,我决定使用 sensor controller studio 作为 ADC 日期,数据速率为2k 样本/秒,请帮助我如何获得所有2k 数据,这是我的代码

scifOsalInit();
scifOsalRegisterCtrlReadyCallback (scCtrlReadyCallback);  
scifOsalRegisterTaskAlertCallback (scTaskAlertCallback);
scifInit (&scifDriverSetup);
scifStartRtcTicksNow (0x00010000 / 8);
scifStartTasksNbl (BV (SCIF_ADC_DATA_LOGGER_TASK_ID);
while (1){
uint16 adcVal;

adcVal = scifTaskData.adcDataLogger.state.adcValue;
SimpleBLEPeripheral_SetParameter (simple_BAT_char、sizeof (uint8_t)、
adcVal (&A);  
scifStopTasksNbl (BV (SCIF_ADC_DATA_LOGGER_TASK_ID);
scifStopRtcTicks();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zia、
    请参阅"ADC 数据流器"示例!

    在执行代码中:
    //以2kHz 的频率启动 ADC 触发计时器
    adcStartAuxTimer0Trigger (500);

    每秒2、000个样本时、每个样本之间只有大约500 us。 Sensor Controller Studio 需要大约150-200us 的唤醒时间、同样需要断电时间。 因此、您应该考虑将传感器控制器保持在激活模式并禁用 RTC 周期生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享一些示例。
    在"ADC Data Streamer"示例中,它将数据发送到 UART,我需要通过 BLE 将数据发送到 Android 手机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zia、
    我建议您浏览此处的有关 BLE 和传感器控制器的 Simplelink Academy 培训模块:
    software-dl.ti.com/.../overview.html

    更具体地看一下这些和更多:
    低功耗蓝牙->基础知识
    Sensor Controller Studio ->从头开始创建项目->奖励任务1–与 BLE 集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、会尽快更新您。
    因为我处于艰难的状态。