请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们在 CC1350 LaunchPad 上运行 BLE 堆栈、并通过 SPI 将其连接到外部 ADC。 我们需要实现20kHz 采样(50us)。 我们尝试通过 SYSBIOS 时钟驱动程序使用周期性计时器来实现此目的、但我们无法实现如此高的频率。
静态空 radioSyncTxClockCallback (UARg a0)
{
GPIO_toggleDio (24);
}
我们使用了如上所示的回调、并且看到引脚如上所示被切换。 是否有办法实现这一目标、我们可以获得一致的20kHz 时序?