This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:具有 ATTiny1634的 UART CC2560

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610048/cc2560-uart-cc2560-with-attiny1634

器件型号:CC2560
主题中讨论的其他器件: CC2540

您好!  

我是新用户、我正在尝试将 PAN1326B 用于我的项目。 但我不知道如何开始。 可以帮帮我吗?

我的项目计划:我使用 ATTiny1634将(UART)与 PAN1326B (CC2560)连接。 我想通过蓝牙与另一台设备通信。  

我正在使用 Atmel studio 进行编程、并使用 https://github.com/RedBearLab/BLE_HCI/tree/master/arduino 上的参考。  

我是否可以将此库(CC2540)中的 HCI 命令用于我的项目(CC2560)?

我正在等待一些组件、因此现在无法测试我的电路。  

我的代码:

非常感谢  

HNG

抱歉我的 englishe2e.ti.com/.../1538.main.ce2e.ti.com/.../CPble_5F00_hci.ce2e.ti.com/.../CPble_5F00_hci.he2e.ti.com/.../CPble_5F00_typedef.h 错误

e2e.ti.com/.../3487.pic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    为了澄清一点、您是否尝试将 ATTiny 器件用作 C2560的处理器平台? 如果不是、您将使用什么器件作为平台?

    此处是 CC2560 wiki、供参考。 processors.wiki.ti.com/.../CC256x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Ja、我尝试使用 ATtiny1634作为 CC2560的处理器平台。  

    我正在尝试构建:

    AtmelStudio (AVR)---(FTDI)--- ATTiny163---- (UART -级移器)--- PAN1326B       PAN1326B  --- (UART -级移器)--- ATTiny1634---- (FTDI)---- AtmelStudio (AVR)

    我正在尝试在2个蓝牙设备(PAN1326B)之间传输数据  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供除 wiki 中列出的 MCU (MSP432、MSP430、Tiva、STM32F4)之外的其他 MCU 支持。 如需有关移植到其他 MCU 的帮助、请使用 此站点中的资源