This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:OSAL_GetSystemClock 停止工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611012/cc2540-osal_getsystemclock-stops-working

器件型号:CC2540

我遇到过的系统时钟值问题。 这似乎是出于某种原因而停止的。

记录如下所示。 如您所见、系统时钟在84148处停止。

Time:Flag、SystemClock、TimeTrigger、SystemClock-TimeTrigger

19.97499046:0、76245、75794、451
20.5009999275:0、76745、76668、77
21.02699504:0、77345、77116、229
21.5460000038:0、77845、77116、729
22.0749998093:0、78345、78343、2
22.6039998531:078845,78773,72
23.1309998035:079345,78773,572
23.6569998264:0、79948、7873、1175
24.17499523:0、80448、78773、1675
24.7019999027:0、80948、7877、2175
25.2159998417:0、81448、7877、2675
25.7529997826:0、82048、7873、3275
26.2789998055:0、82548、7873、3775
26.7949998379:0、83048、7873、4275
27.3199999332:0、83548、7877、4775
27.8479998112:0、84048、7877、5275
28.3729999065:0,84148,78773,5375
28.8980000019:0,84148,78773,5375
29.4229998589:0,84148,78773,5375
29.95997997:0,84148,78773,5375
30.47997807:0,84148,78773,5375
31.00699695:0,84148,78773,5375
31.5249998569:0,84148,78773,5375
32.0519998074:0,84148,78773,5375
32.5749998093:0,84148,78773,5375
33.0939998627:0,84148,78773,5375
33.6209998131:0,84148,783,5375

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的代码以向我展示如何打印这些代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sprintf (TX_buffer、"%d、%lu、%lu、%lu)、trigger[0]、osal_GetSystemClock ()、adcPeak [0]。timestamp、 OSAL_GetSystemClock()-adcPeak [0].TIMESTAMP );
    SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR_TX、buffer_LEN、TX_buffer);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到错误。 输出显示为某种状态、但状态会发生变化、因此没有输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试检查 osalTimerUpdate 是否被保持调用以更新 osal_systemClock。