This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:是否可以阻止债券管理器存储特征配置值?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610998/cc2640r2f-is-it-possible-to-prevent-the-bond-manager-from-storing-characteristic-configuration-values

器件型号:CC2640R2F

您好!


我尝试通过在编译器设置中定义 GAP_CHAR_CFG_MAX=0来禁用特征配置值的存储。 不幸的是、IAR 抛出错误"Error[Pe094]:数组的大小必须大于零 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\source\ti\blestack\profiles\Roles\gapbondmgr.c 2443"。

我不希望在(重新)连接到绑定的器件时恢复 ccfg。 是否有其他方法可以实现这一目标?

此致、

TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以更改库代码。
    我认为您需要查看 gapbondmgr.c