This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 在未连接调试时停止工作

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610789/cc2650moda-cc2650moda-stops-working-when-not-debugging-connected

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

我已经在 CC2650LaunchPad 中运行了具有一些基本模式的 simple_peripheral 应用程序几天了、但当我将代码移植到 Moda 时、如果未连接调试器、则几分钟后便停止工作。

基本应用只是增加了堆、 并为 Moda 变体增加了编译器选项 BOOSTXL_CC2650M。

此电路板在 RESET 和 VCC 之间有一个100K 上拉电阻器。

当 MODA 停止工作时、即使调试器处于奇怪的模式、也需要复位才能重新编程电路板。

是否有任何关于如何调试此功能的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2650

    工具/软件:TI C/C++编译器

    您好!

    我们将基本 simple_peripheral 演示应用与5.2.6编译器配合使用、经过一段时间(对于 MODA 为分钟、对于 LP 为小时)、电路板在 JTAG 引脚未连接(悬空)时停止工作。 在 Moda 模块中、我们在 RESET 和 VCC 之间使用一个100K 上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已应用适用于 BLE-Stack v2.2.1的 TI BLE Wiki 上的"已知问题"页面中的权变措施?
    此外、您的 ADV 参数是什么?

    祝你一切顺利