请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650DK
支持路径:/Product/Development 和故障排除/
我们正在开发一个项目、将 CC2650传感器标签和 DevPack 集成到智能自行车中。 通过使用各种传感器、我们希望让自行车更安全(例如、在黑暗时、打开集成灯)。 但是、我们是否可以将标签和 DK 物理连接到任何器件尚不清楚。
我们将如何实现这一点?
我的想法是将标签直接连接到灯、以便当光线传感器达到特定阈值时、自行车架上的灯将会亮起。