This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI BLE 监听器(CC2540EMK-USB 软件狗、首次在 WIN 10 64位计算机上设置)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610514/ti-ble-sniffer-cc2540emk-usb-dongle-first-time-setting-up-on-win-10-64bit-machine

主题中讨论的其他器件:CC2540
我已经完成了所有软件设置、但数据包监听器无法在我的 USB 端口上找到 BLE 器件。 我已经检查了我的设备管理器、其中列出了 CC2540 USB 软件狗、但它并未显示在数据包监听器软件中、以注意我尚未安装任何设备驱动程序。 
安装数据包监听器软件后、我刚插入 CC2540 USB 软件狗、我的 PC 显示已完成 CC2540设置的通知。 您是否有我可以遵循的任何设置指南。 我的系统-

OS- Win 10 ENT 64位
RAM - 16GB
SSD - 500 GB
处理器- Intel Core i7四核处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TI BLE Wiki 上的"TI 数据包监听器"文章。 在 CC2540USB 软件狗上对数据包监听器固件进行编程后、LED 将呈稳定绿色亮起。 您需要在 PC 上安装驱动程序才能运行该实用程序。

    如果仍有问题、请发布设备管理器的屏幕截图、其中显示了 CC2540 USB 软件狗。

    祝你一切顺利