This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:是否会有具有更大闪存空间的版本。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610337/cc2640r2f-will-there-be-a-version-with-bigger-flash-space

器件型号:CC2640R2F

尊敬的 TI:

   是否计划增加 TI CC2640R2F 的内部闪存空间?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 员工无法在 E2E 论坛上展示产品路线图。 我建议您联系 TI 当地代表签署 NDA 以获取相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我将等待 TI 工程师回复、然后单击绿色框。 但是、这似乎是因为 CC254X 具有256K 版本。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、"275KB 的非易失性存储器、包括128KB 的系统内可编程闪存"是否仍然不足以满足您的应用需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="YiKai Chen "]那么、"275KB 的非易失性存储器、包括128KB 的系统内可编程闪存"是否仍然不足以满足您的应用需求?

    对于我当前的 CC2640R2F 产品开发而言、闪存空间足够了。 但是、我们正在考虑将我们的旧 BLE 产品迁移到 CC2640R2F、其中一些产品需要很大的闪存空间。

    总之、我从 TI 代表那里获得了有关具有更大闪存空间的 CC2640R2F 的时间表的信息。  

    -克尔