This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-5D-RD:如何在 CCS 中设置链接器校验和选项

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609993/ccs-cc2650em-5xd-rd-how-to-set-linker-checksum-options-in-ccs

器件型号:CC2650EM-5D-RD

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试根据示例中提供的外设项目为我的应用程序执行 OAD。

我们正在使用 CCS 6.1.3并尝试将其设置为使用 OAD 文档中指定的 CCS 工程的新编译配置"FlashOnly"

在执行该过程时、我尝试在 CCS 中设置 linker->checksum 选项、但在 CCS 中找不到相同的选项

IAR 显示了该文档

有人能告诉我如何在 CCS 设置中进行相应更改吗?

IAR 中设置的 PFA 屏幕截图

Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅文章 使用由链接器生成的 CRC 表执行循环冗余校验。  它介绍了如何在链接器中使用 CRC 相关功能。  您将看到没有命令行选项、因此 CCS 编译设置中不显示任何内容。  所有更改都是在链接器命令文件和 C 或 C++源文件中进行的。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您指向的文章似乎展示了如何在项目中使用 CRC。

    我的查询是 reg OAD 构建我们的应用程序时、只有几个步骤寄存器。 CCS 的配置设置。

    由于该文档仅与 IAR 相关、我在 CCS 中找不到相应的 CRC 相关设置。 粘贴了 IAR 设置屏幕截图。

    我想知道 CCS 中的 CRC 设置。

    Suganya