This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650MODA 在移动应用中不可见

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/608731/ccs-cc2650stk-cc2650moda-not-visible-on-mobile-app

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试在 CC2650MODA 中上传 CC2650 Sensortag 代码。

我在 Board.h 文件中进行了更改、使其与 CC2650MODA 兼容。 (请查找附加文件以供参考)

e2e.ti.com/.../CC2650STK.h

IOID_15以上的所有引脚都更改为  PIN_RELOADD。

2.更改    了//#define CC2650EM_7ID

#define CC2650EM_5XD

通过这些更改、我能够成功构建代码并使用 XDS110调试器将其上传到 Moda 上。

但我无法在 TI 的移动应用上看到 BLE 器件。  (在同一硬件上,通过“simple_peripheral”示例,我能够在移动应用程序上看到 BLE 设备)

有人对此有任何想法?。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能有一些应用程序代码尝试访问电路板上不存在的外部传感器。 我建议在移植到 CC2650MODA 时从 cc2650lp 的 sensortag 项目开始、并使用调试器进一步隔离问题。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将尝试此操作并告知您。

    毫无疑问、Code Composer Studio 的"单步"方法中是否有任何方法可以实现 Tun 代码。
    您能不能建议 BLE_SDK 中包含的 cc2650lp、cc2650stk、cc2650em 文件夹的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了文件夹 cc2650lp 中的示例、但遗憾的是它无法正常工作。

    当我从 "cc2650lp\simple_peripheral"编译-编译-调试 simple_peripheral 项目时、它工作正常、我可以在移动应用上看到 sensortag。

    但是、当我从"cc2650lp\sensortag"编译-编译-调试 sensortag 项目时、我无法在  移动应用程序上看到 sensortag。  

    我已将开关连接到分配给  Board_BTN1和  Board_BTN2的引脚、并进行了相同的切换、但无法在移动应用程序上获取任何内容。 请帮助

    我使用的是 CC2650MODA、XDS110调试器、CCS。