请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我只需在三天更改输出引脚后尝试一下。
我的主线程如下所示:
GPIO_init (BoardGpioInitTable); while (1){ EVENT_PEND (readEvent、Event_ID_NONE、Event_ID_00、3000); GPIO_TOGGLE (CC2640R2DK_5XD、PIN_LED3); GPIO_TOGGLE (CC2640R2DK_5XD、PIN_LED4); Task_sleep (1000 *(1000 / Clock_tickPeriod)); }
CC2640R2DK_5n.c 文件中的相关部分如下所示:
const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={ CC2640R2DK_5XD 引脚_LED3 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/ CC2640R2DK_5XD 引脚_LED4 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/ CC2640R2DK_5n_key_select | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效*/ CC2640R2DK_5n_key_up | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效*/ CC2640R2DK_5n_key_down | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效*/ CC2640R2DK_5n_key_left | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效*/ CC2640R2DK_5n_key_right | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效*/ CC2640R2DK_5XD、3V3_EN | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull、 /* 3V3域最初关闭*/ CC2640R2DK_5XD、UART_TX | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PushPull、 /*处于非活动电平的 UART TX 引脚*/ PIN_TERMINATE };
和 CC2640R2DK_5XD.h 上的
#define CC2640R2DK_5XD、PIN_LED3 ioID_2 #define CC2640R2DK_5XD、PIN_LED4 ioID_3.
我出了什么问题? MCU 为 CC26402RF 5x5。
有人可以为我提供一个分步示例、说明如何将 LED 引脚更改为 IOID_2和 IOID_3?
谢谢
此致
马西米兰