This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:更改 TX 功率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610406/cc2640r2f-change-the-tx-power

器件型号:CC2640R2F

使用 cc2640r2f 可以获得的最大 TX 功率是多少以及如何将其从默认0dB 更改为多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dev、

    根据 CC2640R2F 数据表、差分天线配置下的最大输出功率为+5dBm、单端天线配置下的最大输出功率为+2dBm。

    可使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 将输出功率设置为允许值、请参阅 SDK 中的 TI BLE 供应商特定 HCI 指南。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 hci.h 获得了范围、但需要在哪里写入以更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dev、

    您可以在应用程序的初始化函数中写入命令、以根据需要设置传输。

    祝你一切顺利
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_2_DBM);

    我向 init 函数添加了以下行。 这是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可以正常工作。