This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:具有 CC2540 USB 软件狗的 BLE 器件监控工具

Guru**** 2562980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610152/cc2650-ble-device-monitor-tool-with-cc2540-usb-dongle

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2540

朋友和家人、

客户提供:

----

您好!!  

我们需要支持来解决我们面临的“BLE Device Monitor Tool (BLE 设备监控工具)”问题。  我们将此工具与 CC2540 USB 软件狗一起用于测试与 CC2650MODA 模块集成的终端 BLE 传感器器件。

 

USB 软件狗刷写了 TI 的“CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All”十六进制文件。 扫描并尝试在 BLE 器件监控工具上连接终端传感器器件后、我们会在成功连接之前多次观察到以下错误(如图所示)。

 

  • 连接超时
  • GAP 链路已建立:状态=49 h=0000

 

工具未一次性连接到我们的终端设备。 我们必须不断尝试多次、直到我们在连接方面取得成功。 请您在这方面获得支持、并帮助我们了解我们为什么要面临这一问题。

 

请注意、我们已尝试更改间隙设置和扫描时间设置。 尽管在缓慢间隔设置后尝试连接的次数减少、但每次尝试测试时无法成功进行单次连接。

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我们知道 BTool 是此测试的替代解决方案。 但是、我们发现它一次只能扫描5个周围的器件。 如果可以选择增加器件数量、我们可以尝试使用此工具而不是 BLE 器件监控工具。

 

如果可能、我们期待您的解决方案。

----

感谢您的任何意见。

Ty、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 BTool 连接到 CC2650MA 传感器节点、它是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    如果要使用 BTool 进行测试、可以通过重新初始化设备来设置可以找到的设备数量。 为此、请选择"Adv"。 BTool 的命令部分、发送 GAP_DeviceInit 命令并将 maxScanResponse 设置为所需的数字。 由于 RAM 需要报告找到的器件、因此无法将其设置为过高、但可以将其设置为高于5。