请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试使用 XDS200刷写 CC2650MODA 定制设计的电路板。
我尝试在 Vcc 和复位之间使用 XDS200和连接的上拉电阻器。
但是、每当我尝试闪存时、CCS 都会显示一个错误、表示它无法找到目标。
我的板以1.8V 电压运行、因此我猜这可能是原因、但我不知道如何解决这个问题。
我尝试向 XDS200引脚1提供3.3、即 Vcc、而不是电路板上的 Vcc。 但这也不起作用。
我还附上了我的原理图。
请帮助我解决此问题。
谢谢、
Eunsun